This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:通过两个 TPS40170-Q1实现频率同步

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668949/tps40170-q1-using-frequency-synchronization-with-two-tps40170-q1

主题中讨论的其他器件:TPS40170-Q1

您好!

如果我想按 如下方式使用两  个 TPS40170-Q1,是否只需要将 M/S 引脚设置为一个为主引脚,另一个是从 引脚, 然后连接同步引脚?

还是需要更多设置?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    根据数据表、您需要选择 M/S 模式引脚以及 SYNC 引脚进行连接。 我从原理图中看到、您还可以控制要首先启用哪种 TPS 器件、这是很好的。

    谢谢
    -Arief