This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:BQ78PL116RGZT

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668718/bq78pl116-bq78pl116rgzt

器件型号:BQ78PL116

你(们)好

主题:并行单元格计数数量问题。

我使用 电池组14s8P 成功操作 bq78pl116。  但是、当我将并联电芯数量增加超过8P 时、会显示一个错误"0电芯数"、并显示消息"LAN 未建立且"预期的电芯数不等于连接到硬件的电芯数"。 bq78pl116 IC 届时会变热。 是否存在任何与感应电阻器或其他东西相关的问题。 如果您有解决方案指南、请参阅。 我想连接14S40P 电池组。 我的电池电压范围为2.9V 至4.2V 和2600mAh。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的发帖。 我们将在下一个工作周内查看您的问题。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chetan、
    bq78PL116基本上不关心连接了多少节电池、所有并联电池的电压都相同。 当然、还会考虑数据范围。 电池并联的典型原因有2个、1个用于提供更大的电流、另一个用于提供更大的容量。 要获得更高的电流、您需要仔细设计互连、以允许电流从电池流向负载。 路径中的电阻将限制电流。 您可能需要将检测电阻器更小、以保持在 bq78PL116的动态范围内。 当然、随着电阻器变小、它可以解决的电流将减小。 在设计更大容量时、电阻器可能保持不变、但您可能需要对监测计使用任何调节功能、以允许数据范围表示容量、或添加您自己的调节方法。
    如果 bq78PL116变热、则可能会损坏。
    将电池连接在一起、然后使用建议的电源序列连接到电路板。