This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:适用于 Socionext M10V 的 tps65916电源

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, TPS65911, TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668392/tps65916-tps65916-power-for-socionext-m10v

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: TPS65911TPS65023

您好,TPS65916 能为 Socionext M10V 平台供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joy、您好!

    我对 M10V 器件没有电源要求、因此我无法确定 TPS65916是否可以为其供电。 如果您可以与我们分享您需要的电压和电流、我可以尝试找到合适的电源解决方案。

    您还可以使用我们的参数搜索工具、并按降压数、LDO 数、最大电流等进行筛选、以查找最符合您电源要求的 PMIC。
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、
    M10V 器件的电压和电流如下所示:
    0.9V@6A 1.2V@1A 1.8V@1A 3.3V@1A
    电源序列为:第一个为0.9V、第二个为1.2V、第三个为1.8V、最后一个为3.3V。
    就这些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joy、您好!

    在这种情况下、TPS65916可以为 M10V 供电。 您还可以考虑 TPS65911、它可以满足这些电压和序列。 请注意、这两个器件都是 OTP 可配置的、并且我们没有任何具有这些电压和序列的现有器件配置。 您可以联系当地的 TI 销售代表以了解有关新 OTP 的更多信息。

    另一种选择是使用硬件可配置的 PMIC、如 TPS65023、为1.2V、1.8V 和3.3V 供电、并为0.9V 电源轨使用分立式降压。 对于 TPS65023、所有定序和电压选择都在外部处理、并且可以在系统中根据您的要求进行配置。

    此致、
    Karl