This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:LP8758

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668754/lp8758-e0-lp8758

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件:LP8758

在读取数据表时、在启动序列期间、有人提到将 OTP 加载到器件的寄存器中。  问题:能否为 OTP 区域中的每个降压稳压器设置默认值?  如何访问 OTP 区域?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    OTP 被编程为制造过程的一部分。 之后不能访问或修改它。

    但是、数据表中标记为可写的所有寄存器都可以更改默认值。 请注意、只要器件保持通电状态、寄存器值就会保持不变。 如果 NRST 被切换或软件复位被设定或者电源电压被降低至 UVLO 电平以下、器件将再次从 OTP 载入寄存器值。

    如果您对 LP8758器件的定制 OTP 感兴趣、请联系您当地的 TI 销售代表。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

     如果您将器件用作外设电源、则有一种方法可以在没有 OTP 访问的情况下使用该器件;方法如下所述:

    1. 在 I2C 主机上电时、使其 EN1/2引脚保持逻辑低电平;
    2. 将其 NRST 引脚升高至逻辑高电平;
    3. 在 I2C 写入之前等待至少1.2mS (此时是将 OTP 位加载到寄存器的时候);
    4. 通过 I2C 访问将这些寄存器默认值更改为预期值;
    5. EN1/2引脚逻辑高电平、然后您将获得预期结果。 I2C 主机上电后的总时间应小于2ms。

    谢谢!

    Phil