This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:建议使用什么来替换此器件?

Guru**** 2866250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668696/csd88599q5dc-what-could-be-recommended-for-replacing-this-part

器件型号:CSD88599Q5DC

我想继续使用线程 https://e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/p/631056/2328299?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CSD88599Q5DC#2328299 

但它已锁定。

那么、是否有另一个半桥用于用更高的电压替换该半桥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igor、

    目前、我们的目录中没有更高电压的电源块。 如果您不介意我的提问、您希望使用什么电压轨以及什么电压电源块?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、  

    我使用的是12S、即48V -与上一个线程相同。 并且需要支持高达200A 的电流

    我已经找到了一个解决方案-   Infineon 的 IPT015N10N5 它不像使用您的半桥那么方便、但我找不到任何其他符合我要求的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Igor、
    因此、听起来80V 的器件可以完成这项工作。 如果看起来我们在开发中有一些东西、我会做一个注释回圈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett、
    是的、80V 也可以工作、但 Rdson 更适合我选择的那个。
    最初、我从您的器件开始、是因为暴露的金属顶部。 这是一个绝妙的主意! 据我了解、它未连接到任何引脚、是吗?

    Igor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igor、
    感谢您的反馈-这是宝贵的意见。

    暴露的金属顶部以电气方式连接到 PGND。