This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:升压转换器到降压转换器期间出现问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668638/tps63000-issue-during-transition-between-boost-to-buck-converter

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件:TPS2113

我有一位客户使用 TPS2113将电源电压路由到 TPS63000。 它们首先为 TPS2113提供3.3V 电源。 此电源已插入(手动插入电源连接器)。 大约60到120秒后、还将通过 USB 连接器插入5V。 TPS2113的初始 O/P 将为3.3V。这意味着 TPS63000将在其输入端具有3.3V 的电压。 插入另一个电源连接器时@ 5V。 TPS2113的 O/P 将切换至5V。 TPS63000的 I/P 将为5V。当这种情况发生时、客户会看到 TPS63000的输出电压尖峰。 我知道该部件正在从升压模式转换到降压模式。 在此事件期间、他在 TPS63000的 Vout 上看到了故障。

TPS63000的输出电压为3.3V。 该器件必须将工作模式从升压转换为降压。 这是否会导致客户看到的尖峰? 在运行期间更改模式时是否有转换时间? 如果情况并非如此、您是否知道客户为什么会看到这种情况?

感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    我很惊讶、TPS63000的 I/P 从3.3V 转换到5V 会导致输出电压出现如此大的尖峰。
    这是直接在客户电路板上测量的吗? 您能否分享原理图和布局?

    在没有电源多路复用器的情况下、您能否仅使用函数发生器来测试从3.3V 到5V 的线路瞬态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sabrina、
    我不确定能否在线发布原理图。 我可以通过电子邮件将其发送给您吗? 这会更好。
    我已经询问了布局以及实际观察信号的位置。 我将在收到信息后立即将其发送给您
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请将其发送至 s-ramalingam@ti.com