This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:所需 ESR

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668969/tlv733p-q1-required-esr

器件型号:TLV733P-Q1

您好!

您能否为 TLV733P-Q1提供所需的 ESR 规格?

请提供包含频率范围的 ESR。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    TLV733P-Q1在没有输出电容器的情况下可保持稳定;因此、理论上 ESR 不会影响稳定性。 需要注意的是、虽然理论表明没有 ESR 要求、但我们评估了采用 X5R 和 X7R 电容器的器件以及高达100m Ω 的 ESR 仿真。

    线性稳压器的 ESR 要求针对电容器的谐振频率。 这是电容器阻抗曲线上的最小点。

    非常尊重、
    Ryan