This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040 ~CHG

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669008/bq24040-chg

您好!

我已经实现了电池充电电路、如上所示。

输入电压= 5V

测得的输出电压= 4.2V、连接到单节锂离子3.7V 2600mAh 电池。

案例1:

两个 LED 在充电期间都亮起、并且 LED1在2小时后以3.65V 的电压熄灭。

案例2:

ST2上的电压(~PG)= 0.07V、其中 LED2= ON

ST1 (~CHG)上的电压= 2.5V、其中 LED1 =关断

在第二次试验期间、LED1显示关闭(但电池正在充电)。

在我的第二个实验中、为什么我在充电时无法看到 LED1指示为 ON?

此外、在共源极1中、LED1应在多大电压下关闭、以指示它已进入终止充电状态?

提前感谢。

此致。

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在案例1和案例2中、输入电流是多少?
    尝试使用 TS 引脚上的10k 下拉电阻器进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电流为1A。
    输出电流不会进入快速充电(设置为0.983A)、而是从0.381A (电池电压为3.03V)开始、然后逐渐降至数据表中的终止电流、在电池电压为3.65V 时降至0.098A。

    电池上的完全充电电压应该是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前 TS 引脚连接到10K 的电池 NTC、如数据表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要检查的事项:
    1) 输入电压降,Vin 与 Vout --如果输入电压下降,输出电流减小。 检查负载下的输入电压是否过低。
    2) 器件的热上升具有热调节特性、随着温度的升高、输出电流会降低。
    3) 检查输出电压上的电压并验证它是否为直流电平--检查装置是否可能进入电池检测,并在25mS 高电平下进入方波。