This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对6S 电池的充电器建议

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668797/charger-recommendations-for-6s-battery

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200

您好!

我正在使用 bq76930、bq78350、bq76200构建 BMS、其中提供了用于电池组正极和负极以及仅适用于 SMBus 的接头(平衡线和电池引线在内部连接到 IC。 它是6s Lipo Config、电池组电压最大为25.2V 最初我以为78350会处理充电、但我看到它只是通过 SMBus 向特定充电发送建议。 我的问题是:

我可以在外部或内部、OTS 或设计中实现哪些建议的充电选项来为电池组充电?
我应该如何将其与给定的 IC 连接?

谢谢、

日文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    bq78350不为电池充电、它指示电池状态的充电参数。 如果充电器出现故障或连接了不正确的充电器、应激活保护功能以防止滥用电池。
    有人对充电器更了解、我将更改标题、以便引起他们的注意。