This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:CM 引脚-应用精密输出电流限制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668756/lm25117-cm-pin---applying-precision-output-current-limiting

器件型号:LM25117
主题中讨论的其他器件:LMV431

我正在为使用基于 LM25117的降压转换器并使用 CM 引脚提供5.25V @ 13安培的项目设计可寻址 LED 条形电源。

我正在尝试实施 TI 的 Power|Designer (编号131):

www.ti.com/.../snva609:1230:0]

其中 CM 引脚用于电流限制。 问题在于、应用手册和器件的数据表并未真正提供足够的信息来计算 CM 电压的适当电阻分压器。 WebBench 似乎没有模拟 CM 输出。 在数据表中、我似乎找不到任何与 IC 与 ICSG 相关的公式。 我的快速餐巾计算并未说明该应用手册的作者如何能够显示连接到 LMV431的所选100k 与200k 分频器之间的关系。

我正在设计一个原型 PCB;但我很显然希望电路能够正常工作。

是否有人能说明正确的实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、我发现 David Baba 的以下说明解释了实施过程:

    公式6是答案:

    Vcmave =2*Iout*Rs*,其中 AS 通常=10。

    使用该公式、我能够解释2A 电路限值并计算电阻器的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、

    我即将提供链接。

    希望这对您有所帮助?

    David。