This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 I2C 调查柜解决方案进行热插拔

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668940/hot-swap-with-i2c-survey-closet-solution

主题中讨论的其他器件:LM5066

最大额定电流:18A

输入/输出电压:12V

最大输入额定值:高于50V (我们需要具有 OVP 功能,以防止客户插头错误的电源电平超过12V)

通过 I2C 接口、我们可以获取管理信息、例如电流信息、故障状态。

地址引脚。

温度:-55~150℃μ V