This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:VDD 工作电源电流 IDD 最大值

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668889/csd95490q5mc-vdd-operating-supply-current-idd-max-value

器件型号:CSD95490Q5MC

CSD95490典型 VDD 工作电源电流为24mA。  

我们想知道选择 VDD 电源的最大值。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、
    对于最大值、您可以添加30%、在本例中为31mA。