This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54202:TPS54202仿真

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668575/webench-tools-tps54202-tps54202-simulation

器件型号:TPS54202

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我有两个问题。

1)我的工作计算机是32位窗口式7 systrom,OrCAD 是16.6版。

  我可以打开.xml 文件,也可以运行它,但看不到结果。

2)我的家庭计算机是64位窗口10 systrom,OrCAD 是16.6版。

还安装了 WEBENCH Success,但无法打开.xml 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其传递给 Webench 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您要打开哪个 XML 文件。 Orcad PSpice 和 WEBENCH 都不需要打开任何 XML 文件。

    • 对于 OrcAD/PSpice、您需要转到 File >> Open >>"Project"或"Design">> If "Project"、然后单击提供的 OPJ 文件。 如果是"Design"、则单击提供的 DSN 文件。
    • 对于 WEBENCH、应用程序应直接在浏览器中运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    !您如何与 Webench 团队联系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处发布所有 WEBENCH 相关问题: