This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:使能电压与数据表不同

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668937/tps61175-enable-voltage-is-not-the-same-as-datasheet

器件型号:TPS61175

您好、专家、

当我们测试 TPS61175的使能电压时、我们发现当 VEN=0.85V 时、软件开始生成 PWM、这低于最小阈值电压1.2V。

原理图有什么问题吗? 我如何确定什么是使能电压?

原理图:

捕捉:CH1:EN 引脚;CH2:SW 引脚

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.2V 意味着当输入电压大于1.2V 时、可以100%启动。 但是、当高电平低于1.2V (>0.4V)时、也可以启动。