This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:近光/远光灯开关问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92602-Q1, TPS92602EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668054/tps92602-q1-low-high-beam-switch-issue

器件型号:TPS92602-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92602EVM

大家好、TI 人:

我  在项目中使用 TPS92602-Q1、但有一个问题需要您的帮助。

当 我 打开 VBAT1时、近光灯工作正常、然后我将电源 从 VBAT1更改为 VBAT2、远光灯无法 正常工作。

近光/远光灯无法直接切换、我需要关闭/打开电源。

TPS92602EVM 有相同的问题、您是否有 解决此问题的建议?

  我期待着很快收到您的表格、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我对您描述的问题不太清楚。 请您分享更多详细信息吗? 近光灯和远光灯是否共享相同的电路和 LED? 或具有不同的通道? 您在 EVM 上执行的测试是什么? 我们以前没有看到过这个问题。 谢谢。

    此致、

    谢利·何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirley:
    我很抱歉。

    只需查看 RD、问题如下:

    有两个独立的通道、每个通道的 Iout=700mA、三个 LED 串联。(每个9V/700mA)

    我只打开近光灯的电源(VBAT1=12V)、近光灯可以发光、然后打开 远光灯的电源(VBAT2=12V)、远光灯不能发光。

    我 同时打开 VBAT1和 VBAT2、远光/近光灯都可以正常工作。

    在 EVM 上重复相同的测试、问题也存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请问 您的设计中 PWM 电压是如何连接的?

    我检查了 EVM 上的现象。 在我们的 EVM 上、如果两个 PWM 都连接到来自外部 LDO 的 VDD、则 PWM 将在第二个通道打开之前处于高电平。 在这种情况下、第二个通道将被视为短路。 对于该器件、如果检测到短路或过流、为了复位控制器、受影响的通道必须有一个禁用和启用周期。 因此、使用该器件时、应在电源开启后提供 PWM 电压。

    此致、