This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在 IT_Enable 命令之后无法编辑闪存内容

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668561/bq34z100-g1-unable-to-edit-flash-contents-after-it_enable-command

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、  

我们使用的是 BQ34z100-G1、并尝试通过 EV2300使用 BQStudio 配置参数。|
当我在更改数据闪存中的电池参数时、错误地单击 IT_Enable 命令。
这会将 UPDATE_Status 从0x00更改为0x04。  

但之后、我无法编辑任何闪存内容。 下面是错误消息的快照。  


由于 SS 位未置位、我假设监护仪未处于密封模式。  
我多次尝试"重置命令"、但没有帮助。  

由于电池参数不完全正确、电流优化周期无法成功。
因此、我想停止这个周期、并在我完成所有参数的配置后立即开始。  
我无法这样做、因为它不允许我更改数据闪存寄存器。  

请告诉我、如果有办法将电池监控器恢复到正常工作模式。  

谢谢、
Suresha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法在工作台上重现此问题。 您的电量监测计未密封、通信正常。 下面我们来尝试一下
    请重新启动 bqStudio
    2.循环监测计电源
    3.导入 gg.csv 文件
    4.如果#1 ~#3无法解决问题、则再次对.srec 文件进行编程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、  

    非常感谢您的建议。  
    步骤#1至#3无法正常执行、但刷写默认.srec 文件后、问题得到解决。

    此致、
    Suresha