This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494 COMP 电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668863/tl494-tl494-comp-voltage

器件型号:TL494

您好!

我的客户测试了 TL494并在下面找到了一些问题、您是否能帮助客户提供以下问题的反馈?  谢谢。

1.当反馈引脚> 3.5V 时,输出将保持“高电平”,它们是否应将输入电压钳制在3.5V?

2.如何增加输出上升时间波形?

如何在待机 TL494时将 PWM 保持在"低电平"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    由于反馈电压通常源自5VREF、我不认为需要钳制输入。
    2.当 VFEEDBACK 上升到4V 以上时,您可以实现零占空比。
    3.您能解释一下输出上升时间波形的含义吗?

    此致、
    区域