This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:IMON 引脚连接

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668988/tps53667-imon-pin-connection

器件型号:TPS53667

TPS53667 IMON 引脚需要 Rimon 和 CIMON。

这些是数字电流监控器的必备组件吗?  是浮动 NG 吗?

我们是否可以通过监控 IMON 引脚电压来将该引脚用于模拟电流监控? 或者、我们是否应该连接 Rimon 和 CIMON 以外的任何组件?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您不能悬空 IMON 引脚。 该 pis 是电流源输出。 电流源的值为 VIMON/Rimon =(Iout*5mohm)/35k。 与 Imax 对应的 VIMON 电压为850mV、但当该引脚发生折返时、VIMON 将钳位至~1.7V。 请注意,过流阈值是 Imax*1.25,因此如果这个引脚悬空,OCP 将被触发。

    您可以将此引脚用作模拟电流监控器、但请确保对测量电路的阻抗进行计数、并确保不会触发 OCP。

    此致、
    Weidong