This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5402:反向电压条件

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668903/tps5402-reverse-voltage-condition

器件型号:TPS5402

您好!

我们收到了客户关于 TPS5402的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-当电源未应用于 VIN 时、输出电压通过体二极管导通、小于1mA 的电流流入 VIN。 请参阅下图。 这种情况是否存在任何问题?
-内部体二极管的最大推荐电流是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    1.如果反向电流小于您所说的凌晨1点、则器件是安全的
    2.此参数没有精度数据、但通常情况下、低于100mA 对于该器件是安全的。