This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668895/tlv62568-tlv62568

器件型号:TLV62568

你(们)好

  我正在测试 TLV62568的最大输出范围。 根据数据表、电压为5.5V。 我将使用反馈电阻器将输出设置为5.5。 选择的值为 R1=200K 和 R2=1.65Meg。 我是否可以使用该值、或者您是否具有并首选电阻值以实现低电流消耗和 噪声灵敏度。 请告诉我。

此致

Anuraj NK

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuraj、您好!

    您的意思是 R2=200k、R1=1.65Meg 吗?
    我宁愿选择较低的 R1值来限制 FB 引脚偏置电流的影响。 我的建议是 R2=100k、R1=820k。