This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:TLV62565

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TLV62084A, TLV62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668824/tlv62565-tlv62565

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件: TLV62084ATLV62150

你(们)好  

 是否有任何 TI 器件与 TLV62565相似 ,但其 IQ 将小于30uA?

我的要求是:输入电压=5.5V 输出电压=1.2A 输出电压3.3V  SOT 23-5 ,>90%效率,  Iq <30 uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    感谢您在 E2E 上向我们咨询、我很乐意为您提供支持!

    如果您确实需要 SOT 封装类型、我建议您使用 TLV62569DBV (SOT23-5)。 该器件是 TLV62565的下一代产品、具有典型的 Iq=35uA、非常接近您的规格。 如果您还需要电源正常功能,则可以选择 TLV62569PDDC (SOT23-6)。

    如果您需要更好的 IQ 性能、则需要让您了解封装规格、因此选择 TLV62084A (2x2 mm WSON、Iq = 30uA)或 TLV62150 (3x3 mm VQFN、Iq = 19uA)。