This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660:正常运行和反极性期间的 IMON 和 RTN

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668808/tps2660-tps2660-imon-and-rtn-during-normal-operation-and-reverse-polarity

器件型号:TPS2660

我计划在24V 应用中使用 TPS2660。 该设计包含一个以 GND 为基准的微控制器、用于测量负载- IMON 电压使用 R (IMON)进行测量。
我对 IMON 引脚行为有一些疑问:
   -在正常运行期间、IMON 电压以 RTN 为基准。 但微控制器 ADC 以 GND 为基准。 在正常运行期间、RTN 和 GND 之间是否存在电压差?
   -在反向输入极性中,我找不到 IMON 引脚的工作方式。 在这种情况下、该引脚上的电压/电流是多少? 我知道我必须添加一个串联电阻器(100k)、但我想了解 相关的推理和电压/电流 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexandre、

    在正常运行期间、RTN 和 GND 之间没有电压差。 它们在内部短路。

    但在反极性期间、RTN 和 GND 处于开路状态、以防止反向输入损坏 IC。 在这种情况下、由于 R (IMON)和 ESD 二极管从 RTN 到 IN、RTN 被拉至 IN、IMON 也被拉至 IN。

    对于-24V 输入、IN 将为-14V、IMON 将接近-24V。 微控制器输入将接近0V (由于从 GND 到 MCU 引脚的 ESD 二极管)。
    在这种情况下、大电流可以流过:
    MCU (IMON)的 GND 至 ESD
    2. MCU (IMON)至 R (IMON)至 RTN
    3.通过 TPS2660的 ESD 二极管将 RTN 更改为 IN。

    该电流现在仅受 R (IMON)限制。 为了将电流降低到安全水平、建议在 IMON 和 MCU 之间串联100k。
    请参阅应用手册" www.ti.com/.../slva934"
    本手册详细介绍了在反极性条件下使用 TPS2660进行故障处理的情况、但电流路径和限制电流也与 IMON 类似。 IMON 除了具有 R (IMON)到 RTN。

    此致、
    Kari。