This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197:CAN#39;t 在12VIN 至18V/400mA 的升压模式下工作

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668415/tps61197-can-t-work-on-boost-mode-for-12vin-to-18v-400ma

器件型号:TPS61197
主题中讨论的其他器件:TPS61107

您好!

现在、我们测试 TPS61107 PCB、发现无法升压至18V 输出、然后也无法找到切换波形。

我们是否可以建议您再次检查下面的引脚电压和原理图。

查询见下文。

1.输入电压12V

2. VO 18V/400mA

测量结果:

引脚1 UVLO 为 2V

PIN2 EN 为 3V

引脚3 PWM 10kHz 信号

引脚5 REF 为0V  

PIN6补偿为0V

PIN7 IFB 为0V

PIN8 IDRV 为0V

Pin9 ISNS 为0V

引脚10 OVP 为1.8V

引脚12 GDRV 为0V

引脚13 VDD 为6.4V

引脚14 Fsw 为1.8V

引脚15故障为0V

引脚16 VIN 为12V

NMOS 使用60V/10A

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此主题、有人将在短时间内作出响应。 感谢您的查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 R18和 R19、它们决定器件的启动电压。 至于您现在的设置、起始电压为20V、但您的输入电压仅为12V、这毫无意义。 启动电压应低于最小输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    是的、我已经在3/2 E2E 报告中更改了 R18/R19、UVLO 为2V。

    因此、应从12V 输入启动、如果另一个电压设置定义错误、

    请再次提供您对我们支票的建议。

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以检查以下几项:
    1、输入电容可能太小、输入电压可能被拉至低于 UVLO、然后器件无法启动。 请尝试添加一个电解电容器、例如100uF、并查看输入电压是否过低。
    2.请在 GDRV 引脚与 MOSFET 的栅极之间添加一个小电阻器、这是为了限制 MOSFET 导通/关断期间的峰值电流
    请将输出 LC 滤波电感器 L2短路、LC 滤波器可能会影响输出电压感应。
    另一个建议是、请保持 PWM 始终处于高电平、在调试期间不要调光。