This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:数据表图中的电流限制问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668682/tps2420-current-limit-question-from-datasheet-figure

器件型号:TPS2420

TPS2420数据表中的图17显示了器件对3.8A 至7.1A 负载电流尖峰的响应(示波器图片看起来更像是6.6A 至6.8A)。  电流随后降至2.4A。   问题是、这为什么不是5A 电流?  Rimax = 40.2K、因此预计可提供5A +/-容差。  此外、是否有任何关于使用电子负载或电阻负载获取此数据的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronnie:

    很快就会回来。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronnie:

    通常、我们使用负载的阻性进行测试。 但是-我不确定这里的电子负载(CR 模式)是使用还是使用十进制电阻箱手动完成。 由于这是硬过载情况、因此器件会经历高 VDS 压降、迫使其进入功率限制模式(3W 至7.5W)。

    是用于新设计吗? 我们有更好的性能新器件-如果您可以分享您的系统/用例要求、我将研究并提出建议。

    此致、
    Rakesh