This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:右

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668842/lm22670-rt

器件型号:LM22670

您好!

我的客户希望将 RT 设置为220kΩ μ s、以将开关频率降至200kHz 以下。

RT 220kΩ 时假定的问题是什么?

我们认识到、建议在200kΩ μ s 之前使用 RT。

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过使用200kOhm 电阻器、它可以达到的最低开关频率似乎为200kHz

    谢谢
    -Arief