This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5402:引导 UVLO

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668372/tps5402-boot-uvlo

器件型号:TPS5402

您好!

我们收到了客户关于 TPS5402的问题。
请帮帮我们。

[问题]
2.1V BOOT UVLO 的变化是多少? 他们希望确保最小值和最大值。 它们不需要保证。 他们会将其用作参考。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到此日期、我认为使用此器件不会影响客户。

    只需将  引导电容器的电压保持在2.1V 以上即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我们还有其他问题。 IC 是否具有启动 UVLO 迟滞? 他们希望确保高侧 FET 导通的 BOOT-LX 上升电压。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    所有温度/VCC
       
    项目 和功能 最小 最大
    BT UVLO 向下 V *引导 1.8789 2.2728.
    BT UVLO 上升 V * BOOT 2.0607 2.455