This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:无需连接电池即可运行

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668383/bq25120a-operation-without-battery-attached

器件型号:BQ25120A

当未连接电池时、BQ25120A 似乎不满意。 这不是运输产品的典型用例、但我们正在使用开发中的器件、通常只想通过 USB 为电路板供电。 一个烦恼是 BQ 在没有电池的情况下每~40ms 触发一次中断:

在考虑电池已充电和电池已进入 UVLO 之间、它似乎会振荡。 如果我们无法检测到电池、我们在固件中通过禁用充电来解决这一问题。 这种情况的一个负面后果是、如果没有电池、#MR 上没有上拉电阻、因此我们无法再检测按钮按压操作。

TI 是否建议在未连接电池时如何将器件配置为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    断开蓄电池后、您希望使用 MR 按钮实现什么功能? 当 VIN 有效但电池不存在时、您是否具有 MR 引脚电压波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于启动器、我希望按钮按压检测(WAKE)仍然有效、并可用于系统的其余部分。 我还想通过长按按钮来复位 MCU。 我们的板在 BQ 和 MCU 之间共享一个按钮(通过电阻分压器和比较器)。 该按钮网需要被某种东西上拉、以便检测按压操作。

    MR 引脚电压看起来非常像 VBAT、在启用充电但未连接电池时具有相同的纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在电池不存在时禁用充电、则 MR 引脚将由于没有上拉而无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 我在最初的帖子中提到了这一点。

    TI 建议我们如何使用/配置此器件来在不使用电池的情况下保持 MR 引脚功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很难。 但我认为您可以添加外部 MOSFET 并将其连接到外部电压偏置。 当您在未连接电池的情况下禁用充电时、您需要打开此 FET、在正常应用中、您需要关闭此 FET。