This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:连接 VCC 的电阻值范围

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668476/tps43060-the-range-of-resistance-value-of-connecting-vcc

器件型号:TPS43060

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS43060并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.12 8.3.13栅极驱动器、连接 Vcc 引脚所需的电阻为2欧姆、电阻值的范围是多少。

例如、是否可以使用2.2欧姆?

因为2.2欧姆比2欧姆更实惠。

所需的百分比是电阻精度。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../question-about-TPS43060.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您考虑使用 TPS43060。 2Ohm 电阻只是一个准则、您可以使用2.2Ohm 或更高的电阻、除非您的效率不会降低太多。 该电阻器没有特殊的精度要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢你的答复。

    我知道连接 Vcc 系列的电阻器可以使用2.2欧姆、并且没有任何精度要求。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一