This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:4层 PCB 布局

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668813/tps54340-4layer-pcb-layout

器件型号:TPS54340

您好!

我正在设计一个物联网板、该板需要6 - 40V 的电线电压范围。

我选择了 TPS54340、但我对 PCB 布局有点担心。

我的电路板有4层、我使用其中一层内层将5V 的输出功率分布在电路板上。

我的主要问题是、我不确定过孔在输出线路中的放置方式。

在图片中、NO2显示了我最近制作的草稿版式。 我将过孔放置在5V 输出线路的整个平面上。 如图1 A 所示。
但我觉得这不是正确的方式、最好遵循图1的 B 计划。 并仅在输出电容器之后放置过孔。

我期待您在这里提出建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的计划 B 是正确的。  输出应靠近输出电容器。

    这也是 FB 连接的位置。

    电感器和输出电容器之间的迹线中将有大电流脉冲。

    任何降压直流/直流都是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我的布局有点错误...

    计划 A 可能会导致什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从电感器流向输出电容器的电流将很大

    交流分量、可能导致负载出现比其他分量更高的纹波电压和/或噪声。