This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:用于降压 LED 驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A, UCC28063A, UCC28061, UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668771/ucc29910a-used-for-buck-led-driver

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件: UCC28063AUCC28061UCC28810

大家好、团队成员。

UCC29910A 是否可用作降压型 LED 驱动器?

AC100-240V 输入电压

~50Vout/3A 恒定电流

还有其他合适的产品吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC29910A 专为交流适配器类型应用中的 PFC 级而设计、在此类应用中、输入电压范围为90Vac 至264Vac、输出电压为84Vdc。 它很可能不适用于 LED 驱动器类型的应用、因为:

    1. 它不提供隔离式输出。
      大多数 LED 照明应用都需要满足 EN60950或 UL1310的隔离要求
    2. LED 灯串的电压需要大约80V、并且大多数 LED 驱动器应用都要求具有恒定电流输出的可变电压
    3. 就电流谐波、功率因数和 THD 而言、LED 照明的机构认证等级非常严格。
      降压型 PFC 拓扑不太可能满足这些要求

    功率范围低于150W 的许多 LED 驱动器应用都采用反激式拓扑。
    TI 拥有使用交错式 UCC28061和 UCC28063A 的参考设计
    请查看

    对于较低的功率级别、您可以在反激式应用中使用 UCC28810。

    PMP2698中显示了这种情况

    此致

    John