This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:能否从外部控制 SS 引脚以控制占空比?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668421/lm5022-can-i-control-ss-pin-externally-so-that-to-control-the-duty-cycle

器件型号:LM5022

您好!

我正在工作台上使用 LM5022的升压转换器。 无输入功率。 反馈环路通过 Vout 保持在0V 来连接。

目标:我想从外部控制 SS 引脚、以便控制占空比。 数据表中的信息非常有限。  需要您的帮助。

 我所做的是:使用具有 Vcc 引脚的分压器(DMM 测量的 Vcc=7.5V)来控制 SS 引脚电压。 VIN = 12V 由偏置电压电源提供。

当 Vin=12V、Vcc =7.5V 时、SS 引脚由 DMM 找到、约为3.1V (通过使用 Vcc 更换分压器中的微调电容器)。 但是、IC 的 OUT 引脚保持低电平。 即使在启动时也没有栅极信号。

启动时、我只能看到 SS 斜升约3.1V。 无栅极信号。

1)由于没有实际的升压输入电压、我注意到 CS 引脚保持低电平。 我没有在 CS 引脚上添加任何外部电阻器来创建斜率补偿(尚未添加)。 根据 TI-TINA、为了实现稳定性、我将添加1k Ω。

我的问题:

1、能否从外部控制 SS 引脚以控制占空比? (实际上是为了控制峰值电流命令)

2.如果我们不能,我们有没有办法做到这一点? 如何直接控制 COMP 引脚、以便控制峰值电流命令。 它可能易受噪声的影响。 是否建议这样做?

SS 引脚如何控制内部 EA? 请提供更多信息。

4、如果 升压转换器没有实际输入电压、开关电流保持为零、COMP 引脚电压保持相当高、如3.7V。 在这种情况下、如果 CS 保持在0V 左右、输出占空比是否会变为最大值?  

5、SS 引脚能否覆盖 EA?  还是 SS 引脚仅在启动期间的特定时间窗口内工作?

提前感谢您

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了操作 IC、UVLO 必须>1.25V、COMP 必须>1.4V、CS 必须<0.5V、此外 SS 还从外部下拉电阻器中释放。 检查所有这些引脚、并查看其中是否有任何引脚保持 IC 关闭。

    若要回答有关 SS 的问题、相当于在 COMP 和 SS 之间使用二极管、而 SS 将通过该二极管钳制 COMP。 这意味着 COMP 电压绝不能是高于 SS 电压的二极管压降。 然而、COMP 可能低于 SS、这就是 SS 仅控制软启动但在 SS 充电后不控制正常运行的原因。

    PWM 实际上由 CS 和 COMP 决定。 要直接控制占空比、最好使用 COMP 而不是 SS。 将 FB 接地并在 COMP 处施加电压、然后您可以控制占空比。 请注意、控制只有在 SS 充电后才能执行、即不再钳制 COMP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。

    事实证明、问题是由于 IC 焊接不良。  多么令人沮丧!

    现在、可通过 SS 引脚电压直接修改占空比。 它现在可以工作了。

    占空比取决于许多因素、例如外部斜率补偿、CS 引脚电流感应。 和 SS 引脚电压。