This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A37:OCP 波形

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668264/tps7a37-ocp-waveform

器件型号:TPS7A37

大家好、团队、

我只需要您的帮助、即可确认低于 TPS7A3701 OCP 波形是否为正常现象。 我看不到有关 OCP 的详细说明。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    图像在我尝试放大时像素化。 波形的输入电压、输出电压和输出电流条件是什么? 您是否使用电子负载来强制电流?

    看起来 LDO 将进入热关断状态。 当输出由于热关断而关闭时、负载仍在尝试强制输出电流; 然而、当 Vout 为0V 时、它无法工作。当 LDO 冷却并且热关断电路允许 LDO 再次启用时、电流将返回到设定的值、直到 LDO 再次进入热关断状态。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    只需与您确认、当发生 OCP 时、器件是处于锁存模式还是重试模式?
    在热关断模式下、器件似乎正在重试以开启。

    谢谢。
    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    电流限制电路不会关闭任何内容、因此不会归入锁存或重试类别。  相反、电流限制电路可在故障情况下减少流经 LDO 的电流量。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    那么、我们如何测试电流限制性能呢? 如果仍然使用 E-LOAD 来增加输出电流、我认为热关断仍将被触发。

    谢谢。
    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我们不会强制输出电流与电子负载一起测试电流限制、而是强制输出电压的电压低于设定电压。  当 Vout 下降到稳压范围之外时、误差放大器将驱动导通元件、以允许更多电流通过 LDO、从而尝试将输出电压恢复到稳压范围内。  当然、您需要确保电源上的电流限制超过 LDO 的电流限制。  请注意、这是我们用于测试 TPS7A73电流限制的方法。

    您仍需要了解 LDO 中耗散的功率、以防止热关断。  由于 LDO 中耗散的功率为 PD =(Vin - Vout) x Iout、并且您要在该测试中最大限度地提高 Iout、因此您需要注意您允许的余量(Vin - Vout)。

    请记住、当结温达到大约160C    时、TPS7A73的热关断将禁用器件。LDO 的结温估计为 Tj = PD x RθJA + Ta、其中 TPS7A73的 RθJA μ W 为67.2 C/W、Ta 为您的环境温度。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    谢谢。 我将执行测试以查看结果。

    Johnny