This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:Qmax 和 Ra 表未更新、FCC 奇怪

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668558/bq40z50-r1-qmax-and-ra-table-no-update-and-fcc-strange

器件型号:BQ40Z50-R1

大家好、

我发现我的电池组 Qmax 和 Ra 表没有更新、并且在经过 Golden Learning 后 FCC 感到奇怪。 我发送了 Gauge _EN、然后发送了 RESET 命令 或仅发送了 SNED Gauge _EN 命令、但它没有使用。 包含了我的日志和 GG aompare 数据、请参阅、谢谢。

电池:1S8P、19200mAh。

e2e.ti.com/.../GG-Compare.xlsx

e2e.ti.com/.../20180301-_2D00_-Log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    主要问题是、在第一个学习周期中、监测计需要 DOD 至少90%的变化才能准确学习 Qmax。
    我建议仅在本学习周期中将充电更改为电池的完全4.2V 规格、并将锥形电流降至200mA、放电电流降低25%、以便更好地获得90%的 DOD 变化。
    目前从日志中看、它的 DOD 变化率为84-86%。
    此致、
    Swami