This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18535KCS:用于升压低侧开关的驱动器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18535KCS, TPS2828, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668345/csd18535kcs-driver-for-low-side-switching-for-boost

器件型号:CSD18535KCS
主题中讨论的其他器件: TPS2828UCC27531LM5112CSD

我 无法找到合适的驱动器、该驱动器的电压范围为3.3V 至10V、这是实现1.7m Ω 的低 RDS 所必需的。 我正在设计一个使用此 MOSFET 的升压转换器。 我在网站上搜索了很多合适的驱动程序以及其他供应商的驱动程序、但它们都不是很有用。 请向我推荐合适的解决方案。

感谢您宝贵的时间。

此致、

Bhavesh、

COEP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、驱动功率 MOSFET 所需的电压为10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavesh、

    感谢您关注我们的栅极驱动器。 向应用工程师发送即时消息、帮助回答您的问题并帮助您找到问题。

    您知道您需要多大的峰值驱动电流、封装吗? 还有其他系统限制吗? 只是好奇、您使用了哪些搜索词/方法来查找满足您需求的栅极驱动器? 升压转换器将用于什么应用?

    对于 CSD18535KCS、@10V 栅极电荷为63nC、这是一个大小合适的 FET。 要了解的低侧驱动器:

    - UCC2751x 产品系列提供4A 对称和非对称驱动能力、采用 WSON 或 SOT-23封装、这是一个不错的选择。  

    - TPS2828采用 SOT-23封装、具有2A 的驱动器。

    - UCC27531采用 SOIC 封装、提供具有更高 VDD 范围的5A 驱动。

    -LM5112采用 PowerPAD、具有7A 驱动器

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff、
    我将其用于提升太阳能通道电压。 我的锂离子电池为4.2V、标称电压为3.5至3.3V、因此我希望驱动器在3V 输入电压下工作、并且必须将3V 升压到所需的10V 栅极驱动电压。 我还没有找到这样的司机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavesh、

    感谢您的回复。 您需要的是从电池到栅极驱动器电源偏置的升压转换器。 遗憾的是、在高功率驱动器团队中、没有这样的器件。 驾驶员团队之外可能有一个解决方案。 乍一看、有些 DRV 驱动器器件包含集成升压控制器、但可能电流不足。 通过选择另一个具有逻辑电平或集成功率级的 CSD FET、也可以实现另一种潜在的器件解决方案。 我已将此主题告知 FET 团队和 DRV 团队、以便他们提供更准确的建议。 如果您最终选择了我推荐的栅极驱动器之一、请务必联系我们以获得进一步支持。

    谢谢、