This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电期间、状态输出在高电平和低电平之间交替

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668511/bq25606-the-status-output-is-alternating-between-high-and-low-levels-during-charging

器件型号:BQ25606

您好、先生、

在我的设计中、BQ25606用于为一组类型为 UR16650Z 的锂电池(2500mAh)充电。

但我现在遇到了一些问题、在充电几个小时后状态输出在高电平和低电平之间交替、如果锂电池充满电、我会感到困惑。 我的电路如下面所示、请提供一些支持。

(R10= 240Ω,Ω R11= 0Ω,Ω R12= 430Ω Ω、R13= 0Ω Ω)   0Ω Ω 是 测试电阻。  在插入9V 直流电源后、Q1已导通。

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny、

    振荡率是多少? ~1Hz 还是可变?

    发生这种情况时、电池电压和 BAT 引脚电压是多少? 您是否有显示转换的波形?

    SYS 引脚上是否有固定负载? 或者它是否会变化?

    我要提到的几件事是:

    电池到 BAT 引脚的线路/布线阻抗可能是这样的因素、在这种情况下、一旦充电终止、BAT 引脚电压将向下摆动至低于再充电阈值。

    我们通常建议在 SYS 输出上至少20uF、以确保内部转换器的稳定性。

    充电终止(充电器所做的)与"完全"充电不同。 只有监测计/燃油 IC (即 bq27532)可以提供充电状态(SOC)近似值。 充电器只能在充电器电流降至低于称为终止电流(我们的充电器中的 ITERM)的阈值电流时终止充电、因此它没有有关 SOC 的信息。 端接发生 BAT 引脚电压处于 CV 运行区域。 换句话说、当 BAT 引脚电压测量到编程的 VSET 值时、在您的情况下为4.352V (R13至 GND)。

    充电器的 STAT 引脚将以~1Hz 的频率振荡、充电器检测到存在故障。

    此致、

    Joel H