This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:这是我第一次设计开关电源,现在我需要一个5V 3a 的直流电源,输入电压为交流130V -265V 50Hz,原理图是否有任何问题?您能帮我检查 sch?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP15002, UCC28704, UCC24636, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668502/ucc28700-this-is-my-first-time-to-design-a-switching-power-now-i-need-a-5v-3a-dc-the-input-voltage-is-ac-130v--265v-50hz-is-there-any-problem-with-the-schematic-couid-you-help-me-to-check-the-sch

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:PMP15002UCC28704UCC24636

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您好像使用 WEBENCH 创建了这个原理图、是这样吗? WEBENCH 是开始设计的好方法、但请注意、在计算过程中可能会做出一些假设、例如变压器的泄漏电感。 我建议您继续使用 Excel 计算器(www.ti.com/.../sluc408) 或 MathCAD 设计工具(www.ti.com/.../sluc381)进行仔细检查 、因为它们在选择约束条件和设计目标时具有更大的灵活性。

    我建议查看的参考设计是 PMP15002、它在输出端使用 UCC28704 (与 UCC28700相同的系列)和 UCC24636同步整流器、通过减少传导损耗来帮助提高系统的整体效率。

    此致、
    Davit