This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090A 和 DO-254 Amp;DO-178

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668554/ucd9090a-ucd9090a-and-do-254-do-178

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD9090

客户正在根据 DO-254修改我们的 FPGA 代码、并根据 DO-178修改 BSP 和 APP 软件代码、以符合航空电子设备资质。

由于 UCD9090是可编程器件、并且具有 LUT /可编程序列、我们是否要遵守这一条款?

我们想知道 UCD9090在符合 DO-254和 DO-178标准的任何航空电子产品中的实施情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul

    Sam 正在处理这个问题、他将直接与您联系。

    此致

    Yihe