This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:当 bq2000进入睡眠状态时、我想确认此计时器正常

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668389/bq2000-i-want-to-confirm-this-timer-is-normal-when-bq2000-into-sleep

器件型号:BQ2000

你(们)好,先生

我的客户测试 bq2000进入睡眠模式时、重新启动周期与 EVM 不同、

EVM 的周期是正常的、但客户的电路板不是、是什么原因?

您能帮我检查这种情况吗?  测试报告作为附件,  

e2e.ti.com/.../2DAA003B-Sample.xlse2e.ti.com/.../2DAA003B_2D00_EVM.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的测试结果、当电池电流终止时、电池电压会大幅下降。 请检查输出电阻以了解电压为什么大幅下降。 它是否与 EVM 相同?