This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218 LDO 电压在该范围内

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376, TPS65218, AM3358, TMDXSK437X, AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668610/tps65218-tps65218-ldo-voltage-over-the-range

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:AM4376AM3358TMDXSK437XAM4378

你好!

我使用了完全符合原样的 AM437x SK 参考设计、并使用4V 输入为电路板供电。

TPS65218器件在 LDO 上生成2.5VDC、而不是1.8VDC、但 Sitara AM4376工作正常。

可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    您的设计应用是什么?您使用的是哪种处理器?

    您的另一篇 e2e 文章提到您将 TPS65218与 AM3358处理器搭配使用:
    e2e.ti.com/.../2458920


    TMDXSK437X AM437x 入门套件使用的是 AM4378处理器、这与 AM3358处理器非常不同。
    www.ti.com/.../TMDXSK437X
    该入门套件是在开发时考虑到特定应用的。

    我的理解是、AM4378处理器上的某些 I/O 需要2.5V 电压和1.8V 模拟输入电压、但 TPS65218的市售版本将遵循数据表并在 LDO 上输出1.8V 电压。