This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:用于实现最低功耗的!CHG 引脚配置

Guru**** 2797535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668616/bq51013b-chg-pin-configuration-for-lowest-power-consumption

器件型号:BQ51013B

在主要关注的是最大程度延长电池寿命的设计中工作。

从 BQ51013B 数据表、引脚功能表、!CHG (RHL 封装的引脚7)引脚说明中:"开漏输出–当 OUT 被启用时激活。 悬空或连接至 PGND (如果未使用)。"

建议使用哪种连接方法以实现最低(或无)功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果未使用/CHG 引脚、则可以悬空。
    当拉至低电平时、引脚将指示电池处于充电状态。 泄漏电流低至大约1uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否包含在 IQ 规格中? 或者、除了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这只是/CHG 引脚电流。
    但是、您将在该器件和电池之间使用电池充电器来管理其中的一部分、不确定是否会应用器件静态电流(OUT)。
    EN1和 EN2可被拉至接地。