This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:ALERT 引脚等效电路

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668481/bq76940-alert-pin-equivalent-circuit

器件型号:BQ76940

尊敬的专家:

根据 BQ76940数据表、ALERT引 脚中有一个下拉电阻器。

查看 SLVA682中 ALERT 引脚的等效电路时、引脚似乎是推挽式。
http://www.ti.com/lit/an/slva682/slva682.pdf

您能解释一下 ALERT 引脚的内部电路吗? 另一件事是、当驱动为高电平时、ALERT 引脚的电流驱动能力是多少?

谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juha、
    ALERT 引脚驱动器是一个推挽驱动器、如图所示。 它还具有图左侧所示的输入函数。 下拉电阻较弱、是一种高阻抗驱动器。 请参阅数据表电气特性表中的 RALERT_PD 规范。 申请书的作者显然考虑了驱动器晶体管的电阻部分。
    ALERT 引脚没有指定的最大驱动电流。 请注意、VALERT_OH 规格将以1mA 输出电流输出75%或更多 REGOUT。