This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:TPS7A8001启用功能问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668399/tps7a80-tps7a8001-enable-function-question

器件型号:TPS7A80

大家好、

我的客户正在其新项目中使用我们的 TPS7A8001。 由于进入 MP 阶段非常紧迫、因此在这种情况下需要您的帮助:

他们希望实现的是、他们使用电阻分压器来实现 VIN =4V、TPS7A8001被启用并且输出3.3V。 客户希望启用电压>=1.35V (对于5V 输入)时、TPS7A8001开始输出。 但是、根据客户的测试、当使能电压>=大约0.6V 而不是如图所示的1.35V 时、TPS7A8001开始输出。 下面是您参考的测试结果、黄色表示启用时的电压、红色表示输出电压波形:

您能否帮助检查此问题并提供解决方案来满足客户的要求? 谢谢你。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    为了帮助调试、请提供原理图。 我们只需要 LDO 周围的组件、包括您提到的电阻分压器。 在调试过程中、输入电压、输出电压、输出电压和输出电流的示波器截图也很有用。 请确保我们可以读取每个信号的标度(当我放大时、示波器图像像素会被放大以尝试读取标度)。

    非常尊重、
    Ryan