This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:TPS7B6350-Q1相关 PG &PGADJ

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668423/tps7b63-q1-tps7b6350-q1-related-pg-pgadj

器件型号:TPS7B63-Q1

尊敬的线性产品团队

1. PG 引脚复位 MCU 是否正确?

如果我们使用5V 固定输出。 我们是否可以使用连接  到 GND 的 PGADJ 引脚?

谢谢

此致

Gerald。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    如图26所示、PG 可用于驱动 MCU 复位引脚;但是、您也可以使用 PG 来驱动其他数字引脚、例如您希望在 TPS7B63-Q1之后出现的另一电源轨的 EN 引脚。

    如果将 PGADJ 连接到 GND、则将 PG 阈值设置为 Vout 的91.6%。  对于固定5V 输出、这将使 PG 阈值为4.58V

    非常尊重、

    Ryan