This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590375/TPS6590379

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668273/tps659037-tps6590375-tps6590379

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

你(们)好

我想设计 AM5728电路。

我参考 AM572x 工业开发套件(IDK) 电源部件原理图电路。

该原理图使用 tps6590375。 但我想使用 tps6590379。

我将使用相同的原理图电路。

有可能吗?

 TPS6590375和 TPS6590379之间的区别是什么?

 TPS6590375和 TPS6590376之间有何差异?

此致。 Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E!

    我可以确认 TPS6590379是您要用于此电路的器件。 这是 TPS6590375的更新版本。 在此版本中、MPU 和内核电压轨默认电压为1.15V、SMPS3/DDR 与内核电压轨同时断电。 这些更新应与此设计兼容。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    IIT 被清除。
    我有一个问题。
    我想设计工业 AM5728产品。
    哪一款 TPS6590379和 TPS6590378更好?

    此致。
    Jin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jin、

    没有比这更好的了、它们只是不同的。 如果您想保留与 AM572x IDK 中相同的原理图、则需要 TPS6590379。 但是、如果您愿意、也可以使用 TPS6590378为 AM5728供电。 有关如何配置每个器件的示例(以及它们之间的差异说明)、请访问 :www.ti.com/.../sliu011e.pdf

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    IIT 被清除。
    此致。
    Jin