This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:转换延迟

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668529/tps2h160-q1-transition-delay

器件型号:TPS2H160-Q1

大家好、团队、

我的客户询问 TPS2H160-Q1的转换延迟情况、如下所示。

Q1: 检测故障发生的时间需要多长时间、然后等待 FAULT 引脚变为低电平?

Q2:当 IN1和 IN2变为低电平时、OUT1和 OUT2需要怎样关闭 dong?

    我认为它取决于输出电压电平、输出负载条件、输出电容器等

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Q1:请遵循数据表中的时序限制。 例如、在过流情况下、设计时间为 Tcl (deg)、限值为80uS 至180uS。 对于关闭状态下的开路负载、设计时间为 TD (ol、off)、限值为400uS 至800uS。

    对于 Q2:请遵循数据表中的时序。 从 INx 变为低电平到90%的 Vout 的时间为 TD (off)、限值为20us 至90us。 关断压摆率 dV/dT (off)与 TD (off)无关。 数据表将0.1V/us 限制为0.55V/us、适用于电阻负载。 对于容性负载、压摆率取决于负载时间常数。

    此致