This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:使能端为低电平时 TPS53667 PWM 输出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668548/tps53667-tps53667-pwm-output-when-enable-is-low

器件型号:TPS53667

使能端为低电平时、TPS53667 PWM 输出电压电平是否为1.7V?

我想知道数据表图109和110 ch3 SW1的测量点。
该 PWM 输出吗? 我认为是这样、因为当 ENABLE 为低电平时、它大约为1.7V。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    正确、该信号应为 PWM1而非 SW1。 很棒的地方! 我已将该排印错误传递到产品线、以便他们可以在下一个数据表修订版中包含修复。

    周末愉快!

    Carmen