This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:在 PFM 模式下、静态电流约为1.25MHz 和2.5MHz

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668570/tps62140-about-quiescent-current-of-1-25mhz-and-2-5mhz-in-pfm-mode

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件: TPS62136

您好!

客户正在考虑使用 TPS62140。
我有以下问题。

TPS62140可选择1.25MHz 或2.5MHz 的工作频率。
在 PFM 模式下  、两个频率之间的静态电流是否存在差异?
客户希望在轻负载时选择高效率频率。
请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    IQ 没有差异。 1.25 MHz 设置更高效、如 D/S 所示

    此外、我还推荐更新、更小、更精确的 TPS62136。