This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:TPS63030

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668253/tps63030-tps63030

器件型号:TPS63030
主题中讨论的其他器件:TPS63031

您好!

请在下面找到附件。

数据表中提到了 VFB 在两种 PS/同步条件下进行测试。 即"PS/SYNC = GND、以500mV 为基准、PS/SYNC = GND、以3.3V 为基准"。 请告诉我、电路中以500mV 为基准的 GND 和以3.3V 为基准的 GND 是什么意思。 让我知道、如何将 PS/SYNC 引脚置于这两个条件。

此致

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    TPS63031是 TPS63030的固定输出版本。 在 TPS63031中、FB 引脚直接连接到 VOUT=3.3、因此 VFB 以3.3V 为基准。

    TPS63030是可调版本(Vout 可通过电阻分压器设置为其定义的任何电压)、在这种情况下、VFB 被重新引用为 VREF=0.5V、如系统方框图3所示。

    不是以500mV 和3.3V 为基准的 PS/SYNC 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、
    VFB 最小值的预期值为500mV 的-3%、最大值为500mV 的6%。 最小输出电压为3.3V 的-3%、最大输出电压为3.3V 的6%。 请确认。

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当它处于 PFM 模式时,是的,VFB 电压可以在该指定范围内变化。

    我还在 PS/SYNC 问题上看到了另一篇文章、您的主要顾虑是什么? 您希望使用此器件进行设计的工作条件和最终应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在准备负载板以验证降压/升压转换器、将其作为内部培训项目、IC 不会在任何电路中使用。