This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:USB D+/D-检测

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677685/bq24295-usb-d-d--detection

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25601

我的客户希望使用 BQ24295。

他们的信息和问题是:

有关 BQ24295的快速技术问题:

我们的营销部门并不是100%确定是否应该使用 USB (所有器件)。  

因此、我想研究一下 BQ24295可通过正常(~5V)适配器(即非 USB)运行的原因。 我认为从技术上讲、这应该是可能的(例如、通过短接 PCBA 上的 D+和 D-线路(例如、使用跳线)、从而允许3A 电流)。

我们不应该这么做有什么原因(即我在 BQ24295数据表中看不到交流适配器选项、可能是因为某种原因?) 或者、您是否会对我们为什么不应该这样做有任何疑虑?

----------------

通过查看数据表、我发现将 D+与 D-相连应模拟充电端口检测、因此便于3A。 当然、如果具有外部电阻器的 ILIM 也被设定为3A。

请确认此评估是否正确且无问题!

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     通过 D+/D-短接的5V 适配器为 bq24295供电是可以的。  您可能需要查看 bq25601。  除了 D+/D-之外、它更新了、并且与 bq25295引脚对引脚兼容、但您无论如何都不会使用它。