This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2891:在低压线路交流输入上为 VIN 使用齐纳二极管

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC2891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677536/ucc2891-use-zener-di-for-vin-at-lo-line-ac-input

器件型号:UCC2891
主题中讨论的其他器件:UCC2897A

大家好、

我需要快速回复。

PMP6661电路 显示  了 UCC2897A VIN 和桥式二极管之间的 D10 100V 齐纳二极管。 (交流输入为109V 至132V)

www.ti.com/.../slur498.pdf

此方法是否可用于 UCC2891 (交流输入 90V 至138V)?

如果是, ??? 齐纳二极管、您建议吗?

此致、

H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    感谢您关注 UCC2891。 您可以使用此方法为 UCC2891的 Vin 引脚供电。 100V 齐纳二极管是合适的。 您需要将 Vin 引脚的最大电压保持在110V 以下。

    此致、
    本·洛夫